VECTOR银奖之临工重机剪叉式高空作业平台:让车轮尽情转动
Jen Chen | 8 11 月, 2024
高空作业平台是一种服务于各个行业高空作业、设备安装、检修等可移动性高空作业的机械。这些平台替代传统的吊篮、脚手架等设备,能够大幅度提高高空作业的安全性和效率。

临工重机:升得高、稳得住
说到高空作业平台,不得不提的就是临工集团的全资子公司临工重机股份有限公司(下面简称临工重机)。自2012年2月成立以来,临工重机已获得200多项产品专利,销售区域已覆盖欧洲、北美、日韩、东南亚等60个国家和地区。
临工重机在高空作业机械领域尤其突出,其产品包括全系列剪叉式升降工作平台、全系列臂架式升降工作平台、叉装车等70多个品种。此外,临工重机还推出了新能源高空作业平台,如S0808PE全电动剪叉、SC1216E履带剪叉和T20JE-1电动直臂式高空作业平台,这些产品展示了公司在节能环保、绿色零排方面的可靠新能源选择。
临工重机始终坚持开拓创新、稳中求进,此次为了规避长期使用可能导致的后车轮处的动力线和信号控制线断裂问题,对交流电剪叉式高空作业平台进行了改造。
一台灵活的机械设备:前后左右,尽情转动
这款交流电剪叉式叉车的操作平台需要根据不同的工作高度连续完成上下、前进、后退、转向等动作。
原先设备上在后轮处连接的动力和信号线都是使用类似弹簧线的螺旋线缆,伴随着后轮的频繁转向,线缆同样处于扭转状态,扭转幅度约为±90 °,在运行了一段时间后,可能会出现线缆断裂等问题。
于是,临工重机决定通过升级改造来解决这个问题,并最终决定采用易格斯的triflex三维拖链和抗扭转的机器人电缆(每米可扭转±180 °)。triflex是一款适用于多轴运动和机器人的拖链,不仅抗拉强度高、模块化,且预设的扭转限位块可在实现多轴运动的同时有效保护内部的管线,因此在机器人行业领域广受好评。这次在剪叉式叉车的三维运动中依然表现出色,经过优化改造的剪叉式叉车获得了墨西哥、美国和欧洲客户的一致好评,也赢得了igus中国赛区的vector银奖。
关于首届vector奖中国赛区
动力电缆、数据电缆和液压软管是机器、系统和车辆的生命线。为了应对现代应用的挑战,电缆引导系统要满足的要求越来越高:无论是逐步微型化、先进机器人的复杂运动序列和杂技式的三维动作,还是预测性维护等传感器技术。为此,来自各个领域的工程师们都选择使用由高性能工程塑料制成的igus拖链,来实现最佳供电性能。
两年一次的vector大奖赛正是为了表彰其中引人注目的拖链应用,而今年的vector大奖赛不仅迎来了第九届,还首次推出地区赛,专为国内客户增设中国赛区。vector大奖赛和igus理念“精进技术,降低成本”是一脉相成的。面对挑战,igus始终选择和客户一起拥抱创新。2026年vector大奖赛即将到来,同样设置了中国赛区,诚邀您参加,与各行各业的工程师们分享您的创新应用。