使用igus新版readycable电缆查找器快速找到合适的驱动电缆
Jen Chen | 8 11 月, 2024
一次输入,即可得到适配的运动电缆+质保凭证
运动塑料专家igus发布了最新版的readycable电缆查找器,这款在线工具可以帮助用户更轻松地找到适配的驱动线。只需一次输入,用户就能找到质量合适且高性价比的电缆。集成的chainflex使用寿命计算器还能可靠地估算电缆的使用寿命。

为电机寻找驱动线的客户在igus丰富的产品中目不暇接。因为运动塑料专家igus为他们提供了6000多种驱动电缆,适用于38种制造商标准。而全新的readycable电缆查找器可以帮助他们选择合适的电缆。该在线工具的设计更为友好,用户只需输入电机制造商电缆的零件编号,在线工具即会直接将其转换为合适的readycable电缆产品。客户可以从最高7种不同级别的电缆中进行选择,这些电缆是专门为满足在拖链中使用的特殊要求而设计的。每款电缆都有不同的护套材料和自己独特的规格,适用于不同的运行条件。价格、chainflex高柔性电缆性价比及电缆的交货时间也会实时显示在页面上,以便客户在线上商店里快速下单。电缆的使用寿命可以通过在线工具中集成的chainflex使用寿命计算器精确估算。“我们开发新版readycable电缆查找器的目的是为了让我们的客户和igus销售代表能够尽可能快速、轻松地找到最合适且性价比最高的电缆。”igus的readycable & readychain产品经理Markus Hüffel说道,“得益于优化的用户界面和简便的操作,我们的客户能够在最短的时间内获取到从产品规格到发货时间的所有重要信息。”
新版chainflex使用寿命计算器即将推出
通过提供在线工具,igus旨在提升客户服务、效率以及可持续性。近期,igus还展出了其新版chainflex使用寿命计算器2.0。该在线工具可以利用来自易格斯4000m2测试实验室的真实测试数据和AI算法,帮助客户估算其所选电缆的使用寿命。在输入行程、速度、加速度和最大弯曲半径等参数后,该工具会立即提供有关电缆耐用性的精确计算结果。用户还可以直接下载电缆的质保凭证。它基于用户的应用参数精确生成,结果以往复循环次数表示。“新的使用寿命计算器兼具经济性和生态性,使我们的客户能够从成本和可持续性两方面找到适合其应用的最佳电缆。”igus的chainflex高柔性电缆业务部门负责人Rainer Rössel解释道。
了解有关该在线工具的更多信息并前往,请访问:
新版chainflex使用寿命计算器将于2024年11月12日上线,网址为: