igus的塑料环保自行车开启环球之旅
Jen Chen | 28 10 月, 2024
为纪念igus成立60周年,免润滑且低维护的igus:bike将用12个月的时间穿越16个国家和地区,以提高人们对“塑料循环经济”的认识
随着启程信号发出,igus:bike®正式踏上了其环球之旅。为庆祝igus成立60周年,这款由回收塑料制成的创新亮橙色自行车将进行为期一年的环球之旅。此行旨在向行业合作伙伴、媒体代表和消费者推广一种新型的城市交通方式,它兼具骑行的乐趣和可持续环保理念。这款城市自行车体现了igus运动塑料产品的诸多优势:它不会生锈,无需润滑且几乎免维护。它的滚珠轴承、传动装置和飞轮也无需润滑,因为它们都是由高性能工程塑料制成的。同时,igus:bike还是向可持续塑料循环经济转型的一个成功范例。

德国时间10月15日上午11点,在位于科隆Porz-Lind的igus工厂里,igus:bike在igus员工和媒体代表们的见证下正式开启了其环球之旅。在接下来的一年里,这款塑料自行车将在包括德国、中国、意大利和美国在内的全球16个国家和地区的街道上展出。它此次的使命是:向工业客户、回收合作伙伴、媒体代表和消费者展示,塑料最终的结局不是只能被焚烧或填埋处理,而是可以用作原材料来改变未来的交通方式。igus:bike将分阶段访问不同的客户应用和合作伙伴。通过此次环球之旅,运动塑料专家igus再次展现了其开拓精神,并将在每一个阶段生动呈现igus和其客户的故事。
将渔网变成自行车
“作为一家从事塑料运动工业部件的生产制造60年之久的公司,igus现在致力于推动塑料的可持续循环经济转型。igus:bike就是这一旅程中的一个里程碑。”igus首席执行官Frank Blase说道,“通过这次巡展,我们希望激励很多企业和终端消费者在使用塑料时也能有意识地采用可持续的解决方案。”
未来,全球垃圾填埋场的塑料垃圾可能会成为igus:bike的原材料。从车架到轴承再到传动装置,igus采用旋转成型和注塑成型技术来制造自行车的各个零部件。自研发伊始至今,材料研究人员已成功地将再生塑料的比例逐步提高至50%,而且这一比例还在不断上升。得益于此,废旧的渔网、洗发水瓶和其他塑料废弃物可以被加工成可供滚塑成型机使用的再生料,从而转化为宝贵的资源。

兼具驾驶乐趣和维护简便的特点
通过igus:bike的全球巡展,感兴趣的人将能亲眼目睹到,这款塑料自行车不仅骑行有趣,而且维护起来特别简便。由于该自行车几乎完全由塑料制成,因此它耐气候影响且耐腐蚀。例如,您可以用水管冲洗它,或将它留在户外过夜都没有问题,这不仅限于自家门口,还可以是露营地、港口、节日现场和公司场地等。此外,高性能工程塑料使得自行车可以实现低摩擦干运行,无需额外的润滑剂,而传统自行车上使用的润滑剂往往会变成吸引污垢的“磁铁”。这也省去了耗时的重新润滑和清洁工作。由于材料具有减震性能,可以提供缓冲效果,因此骑行舒适度也得到了保证。所以,这款自行车体现了igus运动塑料的诸多优势,而每个人都将能在此次的自行车全球巡展中亲身体验到这些优势。
igus:bike已经以RCYL的品牌名称投入大批量生产,欢迎前往订购:www.igus.bike。
实时追踪igus:bike全球巡回展的最新消息,请访问:www.igus.eu/blog