不含PFAS的chainflex高柔性电缆:为人类、环境和企业提供更高的安全性
Jen Chen | 9 4 月, 2024
chainflex高柔性电缆不使用PTFE和PFAS化学物质,有“不含PFAS”标签作为证明
与PFAS家族的化学品一样,某些聚四氟乙烯化合物(简称PTFE)被称作“永远的化学品”,可能对环境、人类和动物有害。因此,欧盟正在努力禁止这些物质的使用。通过为电缆粘贴“不含PFAS”标签,igus明确标示自己的chainflex高柔性电缆中不含有这些化学物质,为客户提供产品在欧盟禁令下的使用安全性。

PFAS和PTFE这些缩写,实际上指的是很多日常应用中都会用到的化合物。聚四氟乙烯(PTFE)的品牌名称特氟龙可能更加为人所熟知。全氟和多氟烷基物质(PFAS)可以在带涂层的衣物、烘烤纸、灭火器和化妆品,以及很多塑料中找到。由于PFAS在环境中很难降解且会长久存在,欧盟目前正在推动对它的限制甚至是禁令,其中涉及10000多种PFAS化合物。为了及早防范可能出台的禁令,越来越多的工业企业开始要求他们供应的塑料不含PFAS。现在,igus为其chainflex高柔性电缆粘贴了“不含PFAS”标签,明确对此作出了保证。
95%的chainflex高柔性电缆不含PFAS
igus已经在95%的电缆中摒弃了这些化学物质的使用,因此即使有覆盖欧盟范围的相关禁令出台,也能为客户提供规划安全性。所有带“不含PFAS”标签的chainflex高柔性电缆均由不含氟化合物的材料制成,包括绝缘层、护套、胶带等。这就排除了可能存在的杂质或由于外部影响等原因而无法完全排除的测量值限制。这也意味着igus已经满足了国际市场的要求,因为在一些国家,PFAS的出口已经受到限制,需要特别的批准或授权。“有了‘不含PFAS’标签,我们为客户提供了更多的保障,并且不使用有害化合物也符合igus的可持续发展主张。”igus的chainflex高柔性电缆部门主管Rainer Rössel解释道。
拥有超过1350种电缆型号的电缆产品系列
chainflex高柔性电缆专为运动应用而开发,现已被广泛应用于全球很多设备中。除了在拖链中可靠传输动力外,它们还可以用于起重机、机床和机器人中。该产品系列种类繁多,目前已拥有超过1350种电缆,包括控制电缆、总线电缆、数据电缆、动力电缆和光缆等。这些电缆的特点是坚固耐用,这主要归功于igus自己的内部测试实验室。该实验室位于公司总部科隆,占地3800平方米,igus专家每年会在这里进行20多亿次运动循环的测试。凭借从测试中获得的专业知识,igus在十多年前开始为chainflex高柔性电缆提供36个月的质保。基于十多年的成功经验,igus去年又将质保期从3年延长到了4年。“这样一来,我们就为采购igus电缆的客户提供了更多的规划和使用可靠性,不只是不用担心PFAS的问题。”Rössel解释道。