Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the business-units-for-igus domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 6121 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/wp-includes/functions.php:6121) in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/functions.php on line 386 全球化、数字化和24/7全天候对电缆意味着什么? – 易格斯新闻技术资讯

全球化、数字化和24/7全天候对电缆意味着什么?

Jen Chen | 23 10 月, 2023

随着经济全球化和互联网的发展,B2B(Business-to-Business)的商业模式迅速崛起。越来越多的客户选择在网上购买电缆。与此同时面临的问题是:如何简单地在线找到合适的产品,并确保适配已有的系统?

如果我不确定需要购买的电缆型号,我该怎么做?

使用chainflex高柔性电缆产品查找器,输入您对电缆的要求等参数,比如:外护套、环境条件、应用参数等,只需点击几下,该在线工具就会为你推荐合适的电缆型号。

易格斯是否也提供完整的解决方案?

易格斯可提供定制的装配电缆(线束集成)和装配拖链(拖链系统)解决方案,您可以通过装配电缆产品查找器在线选型,也可通过在线工具拖链专家来依次配置选择电缆、拖链、隔片、安装支架和导向槽等元件,最终生成一个完整的装配拖链系统,一站式采购发货。

我能否通过chainflex电缆为世界做出环保贡献?

经过长期经验和在内部实验室的大量测试,使我们能够对产品的使用寿命做出可靠地预测。在产品没有达到使用寿命之前,无需更换电缆,可有效避免担心电缆损坏而频换更换造成的不必要的浪费。

借助在线工具chainflex使用寿命计算器,输入工作参数,计算出预计寿命并推荐类似型号参考,也可申请36个月质保证书。为您提供维护时间参考,杜绝意外停机。

如果我需要有关在线工具的帮助或更多信息时,该怎么办?

您可以随时联系我们,我们很乐意就您正在计划的应用提出建议,并找到正确的解决方案。

您已经发表过意见了!