新品E6J系列拖链:采用适用于无尘室的耐磨材料iglidur J
Jen Chen | 7 10 月, 2023
无颗粒、零磨损是无尘室应用的首要任务。
为此,易格斯研发出专攻耐磨材料的新品E6J系列拖链。新系列沿用了原E6系列的结构特点及规格尺寸,因此可以在原系列上进行升级而无需整根替换。

iglidur® J材料的由来
每年易格斯新研发的高性能材料超过267种,而这款iglidur® J材料是由耐磨的高分子材料添加固定润滑剂后形成的,同样也是易格斯众多材料中摩擦系数最小的一种,因此在运行过程中几乎不会因为磨损而产生粉尘。

iglidur® J材料的极高耐磨性能
在易格斯位于科隆的测试实验室中,我们将E6J系列拖链分别与5种不同外护套材料的电缆和软管进行测试,结果表明iglidur® J材料拥有极佳的耐磨性。
尤其是,最易产生大量粉尘的PU软管在E6J拖链中运行时所产生的粉尘与PVC护套的电缆产生的粉尘量基本相同。
因此当多根电缆或软管同时在拖链中运行时,E6J系列拖链仍可以将耐磨性能的优势发挥到极致。其中,TPE、PUR和PE管的表现最好,PU管和PVC材料次之。

iglidur® J材料制成的横杆和内部分隔片
由新材料iglidur® J 制成的横杆,替换掉原E6系列的横杆,就成为了新的E6J系列拖链。
由于只是更换了横杆,因此拖链和接头的孔位尺寸都没有变化,只需在原型号上替换横杆进行升级,无需整根替换拖链。
同时还有iglidur® J 材料制成的内部分隔片,进一步降低运行过程中产生粉尘的可能性。

精进技术,降低成本。这是我们的使命!
点击这里快速下载样本。