延长使用寿命变得更简单:仅需三步即可定制个性化的智能拖链

Jen Chen | March 31, 2023

在igus在线配置器中选配装有智能状态监测的拖链,以避免非必要的过早更换

为了让用户快速获得个性化解决方案,运动塑料专家igus开发了很多在线工具来简化配置过程。“拖链专家”就是其中之一,它通过三个步骤,即可帮助用户轻松配置出符合自身需求的定制化拖链系统。产品的价格、使用寿命和交货时间等信息均实时显示。现在,这款在线工具进行了升级,新增了i.Sense EC.W智能磨损传感器的配置选项。这意味着用户现在可以通过在线工具点击几下鼠标,就能配置出带实时状态监测功能的即装即用型拖链系统

拖链专家工具
使用“拖链专家”在线工具,用户可以直接为拖链系统配置智能状态监测,以避免不必要的过早的拖链更换。(来源:igus GmbH)

通过igus的“拖链专家”在线配置器,用户仅需三步即可获得个性化的拖链系统。首先,用户需要录入所需装填的电缆明细或粗略重量。然后选择环境和应用参数,比如行程长度和运行速度等。系统会根据这些信息提供预选的产品范围,用户可以从中选择合适的产品再做进一步的调整。现在,这款在线工具新增了一个配置选项——igus智能塑料技术,用户可以轻松为其拖链系统选配智能传感器。“当在线工具给出预选的产品范围时,也会标识出其中哪些产品可与智能传感器兼容。然后,通过点击,即可为选定的拖链配备智能磨损传感器。”igus智能塑料业务部门负责人Richard Habering说道。此外,使用中的拖链也可以轻松配置EC.W传感器。选定完拖链配置后,用户还可以继续配置内部分隔元件,在线工具会自动考虑所有的内部分隔规则。如果想跳过这些设置步骤,用户也可以直接使用拖链配置示例

实时状态监测的配置成本显著降低

随着工业4.0技术的不断发展,越来越多的企业都选择使用智能传感器来监测机器和设备的运行状况。igus的i.Sense EC.W智能传感器就是用来实时监测系统状态的。它不仅使拖链在整个使用寿命周期内的维护变得更简单和更易于规划,也降低了维护成本。集成了无电位触点的传感器,可以直接连接到PLC控制系统上。此外,用户还可以通过i.Cee模块将传感器连接到各种网络和物联网系统上,从而实现对拖链的预测性维护。“使用智能传感器可以有效避免设备的意外停机以及非必要的过早的拖链更换。这将有助于延长拖链的使用寿命,并提高系统的可用性。”Richard Habering补充道,“把智能传感器集成到我们的在线配置器上,这让一切变得更简单。用户在节省宝贵时间的同时,就可以轻松获得带使用寿命监测装置的即装即用的智能拖链系统。”

了解更多详情:

https://www.igus.com.cn/info/smartconfigurator

您已经发表过意见了!

文章关键词:

实时监测 工业4.0 智能拖链

时事通讯:

立即选择一个主题