igus新型蓝色激光烧结材料提升食品安全性

Jen Chen | 3 1 月, 2023

新型iglidur i6-BLUE激光烧结粉末极其耐磨、免润滑,且符合FDA和欧盟10/2011食品安全标准

运动塑料专家igus新推出一款3D打印用激光烧结材料——iglidur i6-BLUE,颜色为易于检测的蓝色,同时符合FDA和欧盟10/2011食品安全标准。因此,这款新材料可以提高食品和饮料行业机器和系统的安全性。此外,它的强度和滑动性能丝毫不逊色于经典材料iglidur i6,非常适用于蜗轮、齿轮和卡扣连接装置的3D打印。

igus新推出一款蓝色激光烧结材料——iglidur i6-BLUE,它符合FDA和欧盟10/2011食品安全标准、易于光学检测,非常适用于食品和饮料行业的应用。(来源:igus GmbH)

由于3D打印工艺生产效率高、成本低且设计自由度高,食品和饮料行业的机器和系统制造商们一直将3D打印制造作为车削和铣削等传统制造工艺的替代方式。与此同时,他们对蓝色3D打印材料的需求量也越来越高。因为蓝色更易于辨别,有助于提高食品安全性。一旦3D打印部件破损,产品中的蓝色碎片因为易于识别,可以被探测器快速检测到。但问题是,市面上可用于选择性激光烧结制造工艺,并且既坚固又符合食品标准的蓝色打印材料太少了。”为了满足这一需求,igus新开发出了一款蓝色打印材料——iglidur i6-BLUE,它可用于所有常见的激光烧结打印机。”igus增材制造业务部门负责人Tom Krause表示,”这款蓝色的高性能工程塑料不仅易于检测,也符合相关食品标准。与传统的激光烧结材料不同,iglidur i6-BLUE符合FDA卫生标准和欧盟10/2011食品安全规定。””新材料的特别之处在于由该材料制成的部件不仅表面是蓝色,而是通体呈蓝色。因此,一旦有破损,所有碎片均为蓝色,可被快速检测到。

新材料的耐磨性是PA12的9倍以上

得益于其特殊的成分构成,iglidur i6-BLUE还非常坚固、耐磨,并具有出色的滑动性能,因此非常适合用作食品和饮料行业应用中蜗轮和齿轮的3D打印材料。新材料的适用温度范围为-40℃至+80℃。”在易格斯内部实验室里进行的测试表明,由iglidur i6-BLUE制成的3D打印齿轮的使用寿命比采用聚甲醛(POM)铣削制成的齿轮长得多,同时其耐磨性也可以达到PA12(SLS)的9倍以上。”Krause说道。另外,由于新型激光烧结材料具有高断裂伸长率,因此它也非常适合用作卡扣连接装置的增材制造。此外,iglidur i6-BLUE还能提高食品和饮料行业应用的卫生水平。这是因为材料中集成了大量的固体润滑剂颗粒,这些颗粒会在部件运行时自动释放出来,确保部件进行低摩擦干运行。因此,由这款材料制成的部件无需外部润滑,从而避免了润滑剂吸附灰尘和污垢对产品造成污染的情况出现。

使用3D打印服务产品5个工作日内可交付

对于没有3D打印机的机器制造商,igus提供3D打印服务,且无最低订购量要求。用户只需上传需要打印的部件的3D模型,选择新材料iglidur i6-BLUE。然后,igus的激光烧结打印机就会为客户逐层打印出部件,其生产效率远高于车削和铣削等传统制造工艺。”对于定制件和原型生产,以及产品数量达1万件的订单,我们可以将交货时间最快缩短至5天。”Krause补充说,”在当前全球供应链持续受阻的情况下,越来越多的客户体会到了这一服务的优势。”

您已经发表过意见了!