igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
Jen Chen | 3 1 月, 2023
碳足迹查询功能上线igus在线商店,帮助用户轻松快速地完成CO2核算
工程塑料轴承生产过程中会释放多少CO2?运动塑料专家igus率先行动,将多种免润滑且免维护的iglidur工程塑料滑动轴承的确切CO2排放信息在线发布出来,供用户查看。用户可以在核算气候中和产品的CO2排放时将这些数据纳入范围3的排放。

如今,气候变化问题备受关注,很多工业产品制造商及其客户也因此越来越关注他们所制造和所使用的产品的可持续性。而了解产品可持续性的其中一个重要方式就是查看产品的CO2足迹。为此,公司首先需要核算以尽量减少和避免的是范围1的排放,即在产品配送和机器运行等过程中在当地直接产生的二氧化碳排放。其次,他们还需要核算并尽量避免购入能源引起的间接排放等范围2的排放,以及范围3的排放,即供应商产生的二氧化碳排放。”对于很多客户来说,跨公司核算二氧化碳排放是一项巨大挑战,因为一台机器由数百个零部件组装而成,这些零部件可能来自于多家不同的制造商。”igus iglidur滑动轴承业务部门负责人Stefan Loockmann-Rittich说道,”为了解决这一问题,igus将16种iglidur滑动轴承的CO2足迹发布到了易格斯在线商店上,供用户查看。由此,用户就能对这些工程塑料轴承生产过程中的二氧化碳排放情况一目了然。”
igus致力于实现2025年CO2中和生产的目标
除了不断提高产品的环境信息透明度外,igus还一直致力于减少产品生产过程中的CO2排放。2021年,igus的CO2排放与上一年相比减少了31.2%,这主要归功于igus改用绿色电力和采用气候中和天然气的重要举措。此外,igus还在逐步将一些老旧的注塑机替换为能耗降低40%的节能机型。通过以上所有这些举措,我们旨在2025年实现高性能工程塑料部件CO2中和生产的目标。
全球超过25万名客户信赖iglidur工程塑料轴承
iglidur滑动轴承是igus最经典的产品系列之一。目前,全球已有超过25万家客户使用该系列产品,这些客户来自各行各业,比如汽车、自行车、航空和机械工程行业等。他们都选择使用igus的工程塑料轴承替代传统的金属轴承,来改善其产品性能。这主要是因为igus工程塑料滑动轴承具有以下优势。首先,与金属轴承相比,它们的重量更轻,因此轴承所需的驱动力也大大降低。其次,iglidur滑动轴承无需润滑。这是因为轴承的制作材料中集成了大量的固体润滑剂颗粒,这些颗粒会在轴承运行时释放出来,因此轴承能够进行低摩擦干运转,而且还很环保。“igus滑动轴承的性价比也很高,批量生产的标准轴承具有很有吸引力的价格,而且大量产品现货供应。因此,这些轴承可以帮助用户降低维护成本、延长使用寿命,并且无需额外润滑。所以,它们可以说是一种物美价廉同时又很环保的优质产品。”Loockmann-Rittich补充道。