为了环保,你能选对电缆吗?
Jen Chen | 27 10 月, 2022
如今,人们对每样东西的价格了如指掌,对它们的价值却一无所知。
奥斯卡·王尔德
人们在选择电缆时,通常会讨论它的价格,但很少谈及成本。对于一根便宜的电缆,在拖链内经过数百万次的双循环使用后,其使用成本可能是高质量电缆的数倍。特别是在当前环境下,避免浪费和保护环境已成为人们茶余饭后关注的话题。所以重要的是不能只看重价格,而是要看某个部件能持续使用多久。
几天前,一个朋友的女儿对我说:“塑料的?塑料可不好!”向她解释了两者之间的巨大差异,让我萌生了在这篇博客中以环境保护和避免浪费为主题的想法。并不是只有普通公民才会尝试以更可持续的生活方式来避免浪费。我们 igus 也一直在思索如何能在这一领域贡献力量。

Chainflex 电缆如何有助于减少浪费?
不久前,一位客户咨询我有关 CF33.40.04 电缆的事宜。我很惊讶,因为这个型号的电缆至少已经有12年没有需求了。这是一根年代久远的 igus(4G4.0)C PUR 电机电缆。2001 年之前,它一直在 chainflex® 样本目录中,后来被 CF35.UL 更新取代了。
这条电缆在一台不断运动的机器中完美地工作了20多年。这很清楚向我们展示了,一根耐用的电缆可以对保护环境做出多大的贡献。没有损坏就不需要更换,因而有助于避免浪费。
选择耐用的电缆不仅可以减少浪费,还可以节约资源。我们可以使用寿命计算器等工具来选择正确的电缆,这些工具可以很直观的给你和客户提供一份电缆预期使用寿命的质保声明。在生产一根新电缆时需要用到铜和各种塑料(例如PVC、PP、PUR)等原材料,同时对于生产电缆的设备来说也需要更多的能源供应。
igus® 在可持续塑料领域还有哪些行动?
我也很高兴能回答这个问题。人们通常会不假思索地认为塑料不环保,对环境有害。但在 igus® 工作我问心无愧。igus® 在可持续发展方面进行了大量思考,并开发了许多项目将其付诸实践。在 igus®,我们积极探索各种有益途径,不断学习寻求改进。
您可以在这里了解 igus 的可持续发展之路。
公司环保方针的公开透明和清晰易懂对我们而言很重要。这就是为什么我从2019年起就通过了国际环境管理体系ISO 14001 标准认证。该标准可以帮助我们实现碳中和工厂的理想。

igus® chainge 拖链回收计划
塑料不一定是垃圾。这就是为什么我们要回收废弃拖链。我们回收包括其他制造商生产的各类拖链,对这些拖链进行分类并加工成新的颗粒。当然,Chainge的含义是“拖链(chain)”和“改变(change)”两个词的结合。
在 igus 植树
近些年来,igus 致力于在全球各地推行各种植树项目。我们的任务不只是避免二氧化碳排放,还要通过更多的树木植被来中和现有的二氧化碳。我们很高兴能通过这些项目对保护我们的星球贡献绵薄之力。

Reguse
Igus 每年大概产生5 吨电子废料,而许多报废器件依然能用。难道不能为他们找到其他用途吗?我们的 IT 实习生向自己提出了这个问题,之后与商务实习生共同启动了这一伟大项目。在这里,报废的可用器件不再被直接废弃,而是通过测试后交给公司员工出售。自 2021年4月以来,一家内部网店以低价出售这些翻新设备,并将收益捐赠给了可持续发展项目。从字面上讲, reguse 是减少(reduce)、再利用(reuse)和再循环(recycle)的组合,这些理念都与 igus® 紧密关联。
结论
igus® 的可持续发展包含诸多方面,所有这些都令人振奋。植树和升级电子设备与改进产品对我们而言都是重要任务,因为他们的长久寿命都可以为可持续发展做贡献。只有当您为您的应用找到持久的解决方案时,我们才能共同为更加环保的世界贡献力量。