一步即可完成装卸的igus直线滑块
Jen Chen | 19 10 月, 2022
新型drylin直线滑块可轻松安装和拆卸,非常省时。
运动塑料专家igus推出了一款卡扣式设计的新型直线滑块,可在几秒内轻松装卸。
直线系统在日常生活中无处不在,它们广泛应用于建筑技术、机械工程、工业搬运系统、测量和测试技术以及相机技术等行业。其原理大致相同:诸如控制面板之类的部件安装在滑块上,借助导向系统或滚动导向装置在直线导轨上移动。但是一直以来,滑块的拆卸都是一个问题。通常需要使用工具,而且一般只能从导轨两端将其拆卸下来,这是非常麻烦的,还要保证安装空间足够大才能做到。为此,拖拉机制造商希望igus提供一种替代方案。他们要求,新滑块要帮助操作人员将触摸显示器移动到最佳视线位置;在工作完成后,还能够轻松安全地一步完成滑块的拆卸。此外,新滑块还要便于安全储存,以及防盗、防潮和防寒。“为了满足用户的需求,我们开发出了这种易装卸的直线滑块carriage-to-go,它可以从直线导轨的任何位置轻松卸下,无需工具,且可一步完成。”igus的drylin直线驱动技术产品经理Michael Hornung说道,“这在直线技术领域是一大创新,可以节省大量时间并能开辟全新的应用领域。”

操作简便,快速装卸
新型卡扣式滑块借助四个免润滑和免维护的高性能工程塑料滑动轴承在双轨上移动,其装卸非常方便。如要拆卸滑块,用户只需拉动滑块底部的杠杆,随后两个轴承就会通过弹簧机制打开,然后用户就可以转动滑块,将其从导轨上卸下。滑块的安装同样也非常简单。用户只需将滑块置于上段导轨上,然后将其卡到下段导轨上即可。“整个操作非常简单,滑块的安装因此非常可靠、便捷。” Hornung补充道。对新品进行初次试点后发现,客户的反响很好,其中包括摄像系统以及测量和测试技术领域的用户。有了这种新滑块,用户就可以比以往更快地在直线导向装置上安装摄像系统和评估装置。目前产品正在研发当中,预计将于2022年春季上市。
drylin W系列的产品范围进一步扩大
新型卡扣式滑块属于igus的drylin W系列产品。目前该系列已包含50多种不同类型的直线导向滑块,如果将其他的设计元素考虑在内,此数目将更加庞大。所有这些滑块都有一个共同特点,即其中的滑动轴承都使用了高性能工程塑料,所以它们都具有高精度且运行平稳,而且由于不添加润滑剂,因此它们可快速彻底地清洁。