igus新推出一款非常耐磨且运行安静的双组件滚珠轴承
Jen Chen | 19 10 月, 2022
新型耐磨滚珠轴承采用独特设计和两种材料制成,持久耐用、运行安静,适用于高速应用
经过不断的研发,igus现推出一款新型双组件(2K)滚珠轴承。这款xiros轴承无需润滑和维护、非常耐磨,而且即使在高速运转时也非常安静且尺寸稳定。因此,它非常适用于风扇和鼓风机等应用。
为了克服高速运转时滚珠的高离心力,滚珠轴承需要采用耐磨材料制造。但是,如果采用硬质外壳和不锈钢滚珠的设计则可能会导致轴承振动,使运行噪音更大。为了解决这一问题,igus开发了一款新型轴承——xiros双组件工程塑料滚珠轴承,它无需润滑和维护,而且即使一直高速运转也几乎不会产生任何噪音。新轴承之所以会具有这些特性,是因为igus对其进行了独特设计并将两种材料巧妙结合。

硬质外壳,柔性内芯
新型2K滚珠轴承的蓝色中间层由xirodur D180制成,可以降噪。它与硬质外壳的结合使柔软耐磨的内部材料具有更高的尺寸稳定性。而且由于柔性部件被浇铸在硬质的内外圈中间,因此在进行旋转运动时,滚珠可以始终在柔性的高性能工程塑料上运行,同时由硬质外壳为其提供支撑。另外,硬质外壳和柔性部件的连接采用榫卯结构,确保了两种材料可以紧密贴合,从而使轴承结构更加稳固。此外,滚珠间隙由采用iglidur J3滑动轴承材料制成的耐磨保持架进行填充,非常稳定。
与标准滚珠轴承相比,新型2K滚珠轴承在高速运转(例如在鼓风机或风扇中)时非常平稳且安静。在igus内部实验室里进行的测试表明,它在高速运转时产生的噪音比标准xiros滚珠轴承低三倍。”测试结果表明,新型xiros 2K轴承的运行噪音可以降低9分贝,大约只有B180滚珠轴承运行噪音的一半。“igus开发人员Lena Woelke-Glomb说道。与金属解决方案不同的是,经过耐磨优化的新型轴承无需外部润滑就可以确保运行平稳。而且虽然无需外部润滑,但它仍具有较长的使用寿命,因此运行成本也更低。目前,易格斯可提供内径为10毫米的2K滚珠轴承,之后还会将轴承的标准尺寸范围进一步扩展到5至12毫米。另外,易格斯还可为用户提供定制的解决方案和尺寸。在线配置服务预计也将在未来几个月内上线。
独特设计荣获大奖
凭借其独特的材料和结构设计,新型双组份滚珠轴承荣获了今年的iF设计奖。该奖项于1954年设立,是全球最知名、最重要的设计大奖之一。今年共有来自57个国家的1.1万个作品参与了评选,最终结果是由132名专业人士组成的专家评审团经过仔细评估后给出。
了解xiros双组件滚珠轴承详情,请观看下方视频:https://www.igus.com.cn/info/xiros-two-component-ball-bearing