可变形的多功能厅荣获2022年vector金奖

Jen Chen | October 19, 2022

匈牙利Gepber Szinpad公司的自动化多功能厅成为2022年的最佳拖链应用

隔音墙像被施了魔法一样可以自由移动。一排排座位从地面逐渐显露,并像电影院座位那样递增排列。这其实是匈牙利Gepber Szinpad公司开发的多功能厅,这款一键可控的多功能厅赢得了2022年vector金奖。在汉诺威工业博览会上举行的vector颁奖仪式上,评委们称赞这个多功能厅是近两年来所收到的来自36个国家和地区的233项作品中最震撼人心的拖链应用。

Gepber Szinpad的工程师们很可能是变形金刚的粉丝。因为他们在布达佩斯的Hungexpo会展中心新建的多功能厅,与科幻小说里能在几秒内变形为卡车和汽车的机器人拥有相似的变形能力。这个变形大厅容纳了43个移动平台,2000多个座位的。这些占地1800平方米的成排座位,可以像花样游泳运动员一样在几分钟内排成不同的队形。这一切都要归功于配备了易格斯3400系列拖链和chainflex高柔性动力电缆和数据电缆的机电升降装置。只需按下按钮,成排的开放式座位、逐级递增呈现的影院座位或者带乐队演奏场地的舞台就可以呈现在眼前。这样一个自动化应用,轻而易举地达成了在同一天内同时举办多场重大活动的成就。

2022年vector奖的颁奖仪式在汉诺威工业博览会上举行,匈牙利Gepber Szinpad公司凭借其自动化多功能厅荣获了vector金奖。(来源:igus GmbH)

这个多功能厅的经营者并不是唯一被Gepber Szinpad的卓越工程所打动的人。2022年vector竞赛评委们同样非常认可这家匈牙利公司的作品。vector竞赛是拖链专家igus发起的一项评选活动,每两年对全球范围内杰出的拖链应用颁发奖项并予以表彰。由专业媒体人士、工业界和科研领域的代表组成的专家评审团都对这个变形大厅留下了深刻的印象,它成功从来自36个国家和地区的233项参赛作品中脱颖而出。最终,Gepber Szinpad公司凭借这个多功能厅摘得2022年vector金奖和5000欧元的奖金。“这个应用也展现出了拖链在推动创新自动化理念的实际落地方面可以发挥重大作用。”igus拖链系统首席执行官Michael Blass表示:”我们很高兴今年能够在盛大举办的汉诺威工业博览会上颁发这一奖项。”

Rhenac GreenTec AG凭借其足球场草坪照明系统荣获2022年vector银奖

这也是一个精彩的拖链应用。来自德国波恩附近亨内夫地区的Rhenac GreenTec AG公司赢得了2022年vector银奖和2500欧元的奖金。他们的获奖作品是一个巨型草坪照明系统,它建造在Gelsenkirchen地区的费尔廷斯竞技场内,是一个沿着足球场边缘的两条导轨来回移动的大型龙门架。龙门架的底部安装着为草坪生长提供LED光源的灯具。为了保护此户外系统的动力和数据电缆不受紫外线辐射、雨水和温度波动的影响,工程师们在龙门架中安装了igus的5050RHD拖链,以确保系统能可靠运行。此外,该应用中还采用了igus的e-spool系统,该系统常被用作电缆卷筒的无滑环替代品,在此处则被用于垂直灯架的调整机制中。

印度公司凭借一项采用了目前全球最长拖链的应用获得2022年vector铜奖

Talwandi Sabo电力公司在印度旁遮普邦的Banawala村新建了一个总容量达1980MW的燃煤电厂,并为此开发出了一款巨型斗轮挖掘机,它可以将挖出的煤成堆铲出,然后通过传送带将其运送到锅炉中。该挖掘机沿着一条配备着目前全球最长拖链系统的铁路系统运行。输电线放置在igus的重载型5050RHD轮式拖链中,可以免受飞溅煤渣的影响,并跟随斗轮挖掘机移动长达700米。该应用获得了评委们的肯定,并最终赢得了今年的vector铜奖和1000欧元的奖金。

Dercks Gartenbau公司凭借其低成本灌溉系统荣获vector绿色环保奖

亲手浇灌成千上万盆花?毫无疑问,这太费时费力且成本高昂。为此,德国Dercks Gartenbau公司开发出一种自动灌溉车。它以每分钟18米的速度沿轨道运行,同时通过两个间距为45米的吊杆为植物输送水和营养液。该系统的导向装置采用的是易格斯3500系列拖链。这款拖链运行非常精确,因此新型灌溉车的用水量比传统灌溉技术节省60%左右。最终,该公司凭借此应用赢得了专为可持续项目设立的vector绿色环保奖和1000欧元的奖金。

了解关于vector奖、颁奖仪式以及所有参赛作品的详细信息,请访问:

https://www.igus.com.cn/info/vector-award

您已经发表过意见了!