BUS是什么?

Jen Chen | August 31, 2022

当提到“bus”这个词时,大多数人会立刻联想到校车或公交车。但今天我们要讨论的话题与交通工具无关。BUS是“总线系统”的英文缩写。

“总线系统”的作用是在各种功能部件之间传输数据,类似于人类的神经中枢系统,这里的数据或信息是从我们的感觉器官(如眼睛)发出,通过神经系统传输到大脑,然后被进一步转化成更多的信息或指令,最后传递给手等器官来做出具体的反应。如今,BUS系统已经成为工业通信系统的标准,是工业领域不可或缺的一部分。

一切是如何开始的:

工业通信始于并行布线。在这里,所有功能部件都直接连接到具有控制和管理级别的网络中。随着自动化程度的提高,意味着布线的工作量越来越大。如今,工业通信主要基于现场总线系统或以太网通信网络来实现。

现场总线

所谓的“现场设备”,例如传感器和执行器,它们是以串行现场总线的方式通过电缆和可编程逻辑控制器(PLC)连接。在这里,现场总线确保了数据的快速交换。与并行布线不同,现场总线仅通过一根电缆进行通信。因此可以显著的减少布线的工作量。现场总线是利用主机和从机设备系统来运行。在这个过程中,主机负责控制进程,从机设备负责处理被分配的任务。

现场总线的区分

不同现场总线的拓扑结构、传输协议、最大传输距离及每个报文的最大数据量各不相同。其中网络拓扑结构是指用电缆连接设备的具体物理布局,它主要分为树形、星形、线形或环形这些拓扑类型。常见的现场总线类型有Profibus和CANopen。关于总线协议可以理解为进行通信时的一套规则。

以太网

Ethernet协议是总线协议的一种。以太网使数据能够以数据包的形式与网络中的所有设备进行交换,可以在三个通信层级上进行实时通信——即管理级、控制级和执行级。为此目的,电气和电子工程研究所(IEEE)制定了统一的标准。

现场总线与以太网的区别

Ethernet支持实时数据传输,同时还可以传输更大的数据量,对于传统的现场总线而言,几乎是不可能实现的。Ethernet还有一个更大的地址范围,对于连接设备的数量基本不受限制。

Ethernet传输媒介

以太网协议的传输可以采用多种传输介质——比如无线电、光缆或铜缆。铜缆是工业通信中最常用的电缆。根据电缆的工作频率(电缆的频率范围)和传输速率(单位时间内的数据量),可以将以太网电缆分为5种不同的类别。

结语

总而言之,总线是通过公共通信干线在多个功能部件之间进行数据传输的系统。在工业通信中有不同类型的总线系统,包括一些制造商的专有协议系统。

您的总线系统需要总线电缆吗?无论是小弯曲半径还是长行程,无论是干燥环境还是油污环境,我们都有合适的电缆供您选择。

您已经发表过意见了!

文章关键词:

chainflex 总线电缆

时事通讯:

立即选择一个主题