不仅在拖链中经久耐用,
chainflex 在众多领域也表现出色!

Jen Chen | May 13, 2022

我们对 igus 电缆组件进行了持续不断的优化,因此保证了它们在拖链中有很长的使用寿命。芯线中的超高质量绞合线具有良好的耐弯折属性,而内护套引导并保护绞合结构,也为屏蔽层提供了一个平实的基础。我们的屏蔽层同样采用了高密度的编织,即使在最不利的干扰场中也具有出色的电磁兼容性能。然而,这种耐久性不仅适用于拖链。

因此我们才敢喊出:chainflex 经久耐用!

耐用性是露天采矿业的头等大事

来自各行各业的客户都需要经久耐用的电缆解决方案。

我们可以透过 RWE Power 公司的应用来说明。几年前,我们为他们的应用进一步开发了更为稳定的 CFBUS 总线电缆系列。

考虑到工人会随意踩踏,而且时不时有落石,因此客户要求大型设备中的总线电缆能够承受各种应力。这些电缆必须适用于这样的场合,而且绝不能引发系统故障。

总线电缆可谓是斗轮挖掘机的神经通路。如果它不能正常运行,就会导致巨大的经济损失。此时,我们电缆的内护套和良好的编织屏蔽层给客户留下了深刻的印象!然而,由于现场经常要进行焊接工作,因此客户还需要电缆有阻燃属性。此外,由于工厂一年四季都在室外运行,因此电缆还应该抗紫外线。

针对这些条件,我们给出了采用模块化系统中的黑色 TPE 混合材料定制的解决方案,而该系统现已成为企业标准。

Use of cables without energy chain
Use of cables in bucket wheel excavators

成束绞合电缆用于叉车

若干年前,我们就开发了成束绞合芯线,以彻底解决拖链中的电缆起旋问题。当时,我们还不知道在由滚轮引导的叉车上也会发生这种问题。幸好我们与客户密切合作,才能够了解到这个问题,并及时找到解决方案。

在客户应用中进行了适当测试后,我们证明了成束绞合芯线的概念切实可行。而后成束绞合电缆在叉车应用上得到了迅速发展,为用户彻底解决了问题。

Cable with cores wound in bundles in forklift

我可以在一根电缆上施加多大的拉力?

按标准来说,答案很简单,施加在电缆上的拉力不得超过15N/1mm²主芯线。这个数据适用于悬挂应用的电缆,例如 SRUs(仓储检索单元)。在这些应用中,只要有较大截面积的电缆,而且高度不高,那么电缆就会表现良好。对于敏感的电缆,我们必须使用一个支撑元件,例如我们的 CFSPECIAL.182.xxx。由于它添加了芳纶线,因此可以承受高于标准 15000% 的最大拉伸力。此外,这种电缆现在也证明了它在电梯门禁应用中的价值。

Access system lift chainflex cable

利用类似的概念,我们为汽车行业的碰撞试验假人开发了传感器电缆,在这种应用中,标准电缆通常会因硬性冲击而直接断裂。此应用同样需要一个支撑元件,以使极端的制动力远离芯线。

综上所述,我们提出了许多不同的概念,不断为其他行业创造新的解决方案。不仅仅是在拖链中,chainflex 在众多领域都经久耐用!

您是否也有我们可以支持和协助的应用?请与我们联系,我们定会竭尽所能为您提供帮助。

您已经发表过意见了!