电缆用在哪里?污水处理厂中的chainflex电缆
Jen Chen | 9 4 月, 2021
我最近的文章讲述了起重机系统、存储和检索装置以及机器人应用。今天,我们将探讨一下污水处理厂如何以及出于何种目的使用 chainflex 电缆,因为这些也是 chainflex 电缆的应用领域之一。

污水处理厂对电缆的特殊要求
污水处理厂的作用是净化废水,需尽量保持无故障工作。因此,污水处理厂对我们的拖链和电缆提出了更高的要求。除了传输动能和数据外,所用的电缆还必须能够承受阳光、风和冰雪等气候条件。我们的目标是使电缆免维护,这样一来,我们的客户就可以避免因停机而产生的额外成本。不过这只是我们对电缆进行广泛测试的原因之一。

污水处理厂的问题有哪些?
电能通常通过电缆卷筒提供。不幸的是,这些系统往往非常容易出现故障。这就是为什么污水处理厂的电缆经常会出现断裂或起旋等问题的原因。并且,导致电缆卷筒故障的另一个原因是冬季的寒冷温度。
基础型 flizz
通过基础型 flizz®拖链系统,igus® 开发出了一个真正的电缆卷筒替代方案。这是一种低维护的系统,拖链和电缆被安装在一个类似于导槽的系统中。

由于 chainflex® 电缆和基础型 flizz® 拖链相互之间的匹配度极佳,因此故障和耗时的维护已经成为过去。该系统可保护电缆免受天气和污垢的影响。
污水处理厂中的运动电缆用在哪里?
我们的电缆在污水处理厂中最常见的应用是澄清池,例如在沙池、隔油池或纵向刮板处。动力和控制电缆在这里用于对泵、手推车、起重机和刮板叶片的操作。在现代污水处理厂中,越来越多的传感器和摄像系统用于监控。在这些系统中经常使用总线电缆进行数据传输。

污水处理厂中常用的电缆
污水处理厂对电缆的要求越来越高,经过多年的事实证明,在这样的环境下需要使用采用高质量护套材料的电缆。除了 PVC 和 PUR 外,chainflex 电缆还有 TPE 外护套版本。TPE材料(热塑性弹性体)的特点是具有特别高的抗紫外线、耐高温、耐水解、耐微生物和耐油特性。
迄今为止,CF9 系列电缆已被证明特别适合用于污水处理厂。使用该系列电缆,即使在冬季极度寒冷的情况下,也可以实现小弯曲半径下的无故障运行。相同外护套的如 CF34.UL.D 动力电缆和 CF.BUS 总线电缆也已经为几百家污水处理厂提供了可靠的服务。
结论
污水处理厂的诉求依然是:精进技术,降低成本。想优化您的应用吗?正在计划一个新项目吗?请与我们联系。我们将很乐意为您提供帮助!