为什么电缆有不同的颜色?
Jen Chen | 9 4 月, 2021
市场上的电缆数不胜数,而且它们都有不同的颜色。可以说是“一簇五彩缤纷的花束,充满了安全感”。
但到底为什么电缆会有不同的颜色呢?
电缆的结构和不同的颜色
关于电缆结构,我们已经做过详细的介绍。鉴于电缆的颜色不同,这里我们可以看一下电缆的外护套和电缆内部的各根芯线。原则上,一根电缆由多根芯线组成,除了单芯电缆。
外护套的颜色是不一样的,而各芯线绝缘层的颜色也是不同的。这种颜色是有规范的,也就是所谓的颜色代码。
但为什么要这么做呢?

外护套的颜色
我们的电缆也有多种颜色可供选择。例如,外护套有黑色、蓝色、绿色、橙色或灰色。igus 公司在颜色方面遵循国际标准,其中之一是所谓的 DESINA 标准,它决定了外护套的颜色。
DESINA —— 通用机械工程标准
DESINA 是由知名机床制造商组成的联合机构提出的。该标准是机床和生产系统“DEcentralised and Standardised INstAllation(去集中化和标准化安装技术)”的缩写。它使安装变得标准化,因而减轻了安装人员的工作负担。
这对 igus® chainflex® 电缆来说意味着以下几点:
- 如果电缆是按照 DESINA 标准生产的,则必须根据电缆类型选择外护套的颜色(见图)。
- 外护套必须能耐受工业中使用的冷却剂和润滑剂的侵蚀。
- 电缆的结构必须设计成适用于存在恶劣环境的机器。

在 igus chainflex 目录中,我们所有符合 DESINA 标准的电缆都有这个标志:

芯线绝缘材料的颜色
电缆芯线的颜色只能在有限的范围内自由选择。这里有相应的颜色标记规格和必须遵守的 DIN 标准。各种颜色也表明了有关芯线功能的信息。
例如,保护导体 (PE) 总是绿黄相间的,这种颜色编码不存在例外情况。
凡是自己接过灯的人都知道,建筑物中的灯光布线都会使用彩色标记(如黑色、棕色、红色或蓝色)。这是预先设定好的,可以简化安装并确保更加安全。

igus 的电缆是为移动机械部件的应用而设计的。较大截面积(0.5mm² 以上)的动力芯线为黑色底,白色印字。
另一方面,数据电缆通常按照 DIN47100 标准进行标识。
由于这些类型的电缆使用了非常小的截面积(<0.5mm²),因此几乎不可能用数字来识别,或者说人眼难以识别。

CF240.PUR.02.08 数据电缆
下面是对应的颜色列表:

总线电缆和测量系统电缆也用彩色的芯线标识,但会基于各制造商的系统标准确定。必须严格遵守这些颜色标识,以符合制造商的标准。

CF211.028 DRIVE-CLiQ 电缆

CFBUS.PVC.045 CAT5e 电缆
为什么电缆有不同的颜色?
电缆的颜色,无论是外护套还是芯线绝缘材料的颜色,从来都不是纯随机的。打标相关标准和规定对相应的颜色进行了规范。特殊类型或特制电缆的情况则不同。在这里,可以考虑到各个目标行业和/或客户的要求。 您是否对我们的电缆产品有疑问?或者您需要有关我们特制电缆的信息或有特殊的颜色要求?请联系我们,我们将很乐意为您提供帮助。