假设户外条件下使用滑动轴承,如何正确选择匹配的销轴?
Yvan Cao | 28 10 月, 2020

众所周知,农业和工程机械行业设备需要很多维护。
脏污,潮湿,腐蚀,以上都需要维护保护。
无论是联合收割机,拖拉机,混凝土搅拌机,犁还是移动式起重机,所有这些设备都是需要维护的。
金属滑动轴承始终需要进行润滑–至少保证最低程度的润滑。 如果润滑不足=增加发生故障的风险。
农业和工程机械行业中使用的普通销轴材料不能完全具备免疫腐蚀的能力。 很多位置使用镀锌轴是不合理的。
如果油脂消失了……没有了对腐蚀的防护作用
存在哪些可替代的轴材料或表面处理方法可以更好满足要求?
例如:
不锈钢轴
轴“氮化处理”
轴“氮碳共渗”
轴“镀硬铬处理”
专题中提供了对此的详细概述:

免维护工程塑料滑动轴承的工作寿命表现?
不需要润滑也能够发挥作用。
在这种情况下,也需要考虑避免轴的腐蚀。