什么是农业机械的最佳滑动轴承?
Yvan Cao | 21 10 月, 2020
这个问题一定有答案。 毕竟,“最佳意大利餐厅”,“最佳冷冻披萨”和“最佳电视连续剧”的可选答案有限。 而且我们甚至不必缩小范围。 波恩最好的意大利餐厅? 还是整个世界? 用于农机的最佳滑动轴承就是这样。 最终,任何事情都没有“最好的”。 你和我一样知道。 但是问题仍然不断出现。 我应该向谁订购披萨? 我应该自己烤吗? 还是我应该出去吃饭? 说完一切后,我想知道我是否应该修正我做过一百万次的炖牛肉食谱。 您可能想知道这与滑动轴承有什么关系。实际上很多。
第一个问题必须是:“我究竟需要的是什么呢?”
让我们摆脱烹饪的例子。 在我们问哪种滑动轴承最适合农业机械之前,进一步说明这个问题可能会有所帮助。 我们所说的“农业机械”是什么意思? 严格来讲,联合收割机驾驶舱操纵杆中的滑动轴承是农业机械的一部分。 但是它的技术要求与播种犁刀深度限制器的技术要求有很大不同。 这种区分的类型有很多:压力辊,平行四边形,定量给料装置以及其他组件,例如履带涨紧装置,履带标记,折叠机构等。 滑动轴承在各个地方都受到各种力的作用,这些轴承具有广泛的运动用途,并且需要对密封性进行防潮和防尘的要求也不同。
这仅仅是播种犁应用的要点。 拖拉机是完全不同的机器。 一个带有变速箱和电动升降机,另一个带有各种可调节的座椅和扶手,控制元件和显示器。 应用场合和需求范围非常广泛。

农业机械滑动轴承的应用领域选择很多(来源:igus)
是否有用于农业机械的“最佳”滑动轴承?
当然,如果只有一个滑动轴承可以完成所有事情,或者至少可以完成大多数事情,那将是很好的。 但是,您有常吃的食物吗? 炸薯条和冰淇淋,也许吧? 但是它们通常会引起胃痛和体重增加,因此它们并不总是有帮助。 但是仍然,在我们吃东西之前,我们问自己:“现在我需要什么?” 至少在潜意识里。 如果我出门在外并想吃点东西,炸薯条很好。 在一个悠闲的星期日,我可能更喜欢炖牛肉。 为了一天的健康开始,低糖谷物更好。
在技术领域,这意味着应该定义最重要的使用参数:
施加到滑动轴承上的力有多大?
什么是运动曲线?轴和滑动轴承相对于彼此的移动速度有多快?
哪个轴将需要防护处理?
环境温度有多高?
还有其他环境条件,例如尘垢,湿气或风化吗?
必要的运行性能有多高?
选择穿越丛林的道路
正如每种食物的种类繁多,每种食谱都有很多一样,滑动轴承种类繁多。 正如有数百种适用于普通炖牛肉的配方一样,专门用于塑料轴承的制造商的产品范围也千差万别:使用增强纤维,使用聚四氟乙烯,不使用有机硅,耐化学药品,重负荷等。 但是我什么时候应该使用哪个轴承?
滑动轴承的问题在于,尽管技术文献提供了各种方法来计算各种滑动轴承的耐用性,但事实证明它们只是一个近似值。 许多影响因素,例如灰尘进入,轴表面和材料以及冲击,都是很难考虑或不可能考虑的,但会对滑动轴承的使用寿命产生巨大影响。
如果我不喜欢辣椒粉或肉,最好的炖牛肉食谱对我有什么好处? 如果我不耐麸质,炸薯条对我有什么好处? 所以这并不容易。
iglidur专家系统使您能够立即计算和比较农业机械中不同滑动轴承的使用寿命(来源:igus)
一种可能性是比较数据表。 不幸的是,即使是数据表也不能反映全部事实,并且在实践中几乎无法揭示预期的运行性能。 寻找合适的滑动轴承的另一种选择是专家系统。 他们使用数据表数据或计算公式来确定最佳产品。 igus提供iglidur使用寿命计算器,该程序使用根据经验确定的轴承磨损数据,该数据来自100,000多个igus测试实验室磨损测试数据,以确定最长的使用寿命。
但是,产品文档或专家系统都无法代替个人咨询。 我们经验丰富的专家级应用顾问可随时为您提供帮助。 我们与您一起确定您对农业机械和系统的滑动轴承的个别要求,并开发出最具成本效益,性能最佳的解决方案。 免费,不附带任何条件。