iglidur是什么?为什么iglidur性能完胜POM?
John Ji | 26 8 月, 2020
iglidur是什么?为什么客户愿意选购iglidur材料的轴承?我对发表这篇文章有些迟疑,因为这里必然要揭开易格斯产品的“神秘面纱”。
先在此申明:我并不想用长篇大论的辩护来占用读者时间,这会降低iglidur®产品原本的荣誉;另外,我虽然一直认为解读高品质产品背后的“秘密”很有趣,但其实易格斯产品的秘密并非真的秘不人示,它是完全可以被理解的 。
在工业领域,产品质量和可持续性越来越重要,但是节省成本对于许多公司来说仍然是头等大事。认定产品的价值与价格前,我们一般都需要对它的性能和特点进行描述,按照法律规范,形成详尽的文档,客户购买时才会有质可循。让我们沿着这条思维路径,深入探索一下易格斯工程塑料轴承材料产品背后的故事。
iglidur® vs POM(或者其他类似材料)
把各种不同的工程塑料放在一起做性能对比,寻找适合做轴承的那一款,这个过程并不容易。你首先得看塑料的成分,第一步你就可能会被无数名称奇特的材料弄晕头。它们很多名头花哨,声称是“常规”塑料的增强版本。这不奇怪,大多数工程塑料都是特定的混合物,是由同种小分子聚合而成,拥有专门的化学名称。典型可用作轴承的聚合物有聚酰胺(PA,PA6,PA46,PA66),聚甲醛(POM),一些耐高温或者其他特性的材料诸如PEEK, PSU, PPSU, PPS ……那么,我们究竟该如何进行比较呢?
有很多有用的工具,比如著名的塑料金字塔、网络上的数据表、材料产品样本书,当然有关塑料材料这一主题的书籍也很多。但是,关键问题是,你怎么知道该使用哪种轴承呢?

物性表有用,但不够
比较材料物性表是第二步,但是对于轴承来说,物性表通常都缺少与轴承材料适用性直接相关的参数,比如耐磨性——考量轴承寿命的关键。耐磨性取决于许多因素,摩擦系数算其中一个因素,但摩擦系数的大小,本身就取决于许多不同的环境因素。最重要的是,大多数塑料聚合物物性表里面的参数都大同小异,对于有相同基础材料的复合材料,你是很难看出关键特性(比如密度、热膨胀、注塑过程流动阻力)方面的任何差异。使用添加剂,像增强纤维、阻燃剂、紫外线辐射防护剂等等,对物性表中的值影响甚小,但有可能会极大的影响轴承的磨损和滑动表现,即使对混合物的成分进行很小的调整,也有可能会对轴承的使用寿命产生重大改变。在我们材料开发项目中,即使是很小的一部分用于改变材料颜色的颜料,都可能决定了轴承耐久的成败。所以,物性表有一定的作用,但远不够我们评价轴承的性能。
POM=POM,对吗? 不对
POM并不指纯POM,纯POM无法满足轴承寿命要求。为了将这一点可视化,我们在我们自己标准化的测试平台上测试了所有的轴承材料,当然也包括多种竞品的解决方案。使用此实验设备,我们能够在真实的应用条件下调节参数,如:负载,速度,负载类型和运动类型,来检测样件的磨损情况 。

所有的轴承测试在相同环境下进行:V2A钢轴,负载1 MPa,旋转速度0,3 m/s,室内温度23°C 我们定义使用寿命的极限为轴套壁厚损失0.25毫米。两种改性POM,不带任何填充剂或者助剂,在7-46个小时的持续运行中早报废了。而带20%PTFE添加的POM 复合材料,耐久性达289个小时,这就是改性的目的。而iglidur J材料可持续482个小时运行,耐久性超过了上述复合材质。
但我们如何知道,哪种材料是性能更佳的轴承材料呢?
自1964年以来,易格斯专注研发解决磨损问题的解决方案。我们的客户也经常向我们询问:”此种材料使用寿命可持续多久?” 为了回答这个根本的问题,除了提供书面的资料数据外,我们决定采取更实际的方式。我们研发了一个小工具,叫做“易格斯产品使用寿命计算器”,这个工具的背后是海量的实际磨损测试中获得的真实数据。
而对比来看,常规塑料材料使用的磨损寿命计算工具是已经成型数十年的一些测试方法—如针棒摩擦测试平台等,然而,我们选择了一个不同的更实际的方式,希望探索出更贴近轴承的实际使用状况的方法。因此我们搭建了专业的测试平台,用我们的材料来模拟执行实际的轴承测试,运行任何类型的负载,速度和不同应用中的运动。同时,我们还叠加了其他更重要的参数,包括不同的轴承材料,材料外层结构材质,环境影响比如加热、极度寒冷、灰尘、或者化学物质。这些可以高度接近轴承在实际应用中的工况数据,达到最拟真的数据。
数据的魔力
使用从每年运行的1万项测试中采集的数据,用上述所提的成千的组合参数,我们集成了一个关于磨损和摩擦结果的巨大数据库。所有的这类数据都在我们的产品使用寿命计算工具中。
结果:免费的、开放的在线计算工具,您可以比较60多种不同的轴承材料,从低成本到高端的不同塑料聚合物,方便的找到适合您的应用的塑料轴承。无论您在寻找最佳性价比的方案或者优质的耐久性的解决方案,都可以通过计算比较不同的选择方案,或者下载技术文献和数据表来验证, 但是高度拟真的测试数据能提供更高的可信度,不是吗?
为什么使用寿命和可靠性通常比价格更重要?
几款轴承能应付您需要速度和负载要求,待办事项下一个:价格比较。当然,价格要合理。但是价格的不同程度又让人震惊。通常,轴承每一个只需要几美分,但在许多情况中,由于需要大量轴承,成本会迅速增加。特别是在某些长期项目中,需要成千上万,甚至是几百万件的轴承,您可能想要用低成本的材料,而不是贵的替代材料。
尽管如此,请永远不要仅比较价格,因为从长期成本上考虑,轴承失效的成本通常要高很多。采购做决策的时候,都想要保持低成本的采购价格,终端客户也会如此。每个轴承的成本不仅是采购价格构成的直接成本,这点可能会让人吃惊,”轴承材料能使用多长时间“,”我就不能只用一个基础的塑料聚合物轴承吗?”这些问题仅靠购买价格的高低,很难判断。
知道轴承能工作多久是无价的
随便选取的轴承成本是巨大的, 取决于不同机械设备,更换旧的轴承,安装新的轴承,是个痛苦的事情。您需要关闭所有的设备,维修人员取出轴承,需要卸载轴承周围的一切,仅为了更换一个指甲大小的机械零部件,意味着在8万美金的机器上,节省仅25美分。想想其他的应用。在紧张的为期仅数日的收割季节,田地中的玉米收割机坏了。或者在完美的登山天气和登上轨道上,2500美金的登山自行车开始嘎嘎作响…… 轴承作用不佳而带来的高使用成本,所以如果能知道设备的轴承能持续多久是非常有价值的,也是给您设备带来长久使用、降低综合成本的重要因素。
我们愿意支持您!
节约成本,精进技术!采用高质量的轴承部件,在任何领域的任何设备中都至关重要。 从汽车到家用设备,从生产型设备到电子设备,都可以采用更具性价比的工程塑料滑动部件。
我们作为高性能工程塑料耐磨部件的专家,可以通过电话,在线以及现场支持,将全力协助您不断精进!