独一无二的igus无尘实验室:用于开发符合ISO 1级标准的部件
Jen Chen | 29 5 月, 2020
Fraunhofer IPA建造新测试实验室,以加速开发适用于无尘室的高性价比运动塑料部件
在半导体制造中,拖链和电缆等部件必须满足无尘室关于空气悬浮颗粒浓度的最高标准。为了开发适用于无尘室的新型运动塑料部件,Fraunhofer IPA作为igus的开发和认证合作伙伴,在科隆设计并建造了一个符合ISO 1级标准的定制无尘实验室。在新的实验室里,运动塑料专家可以更有效率地在真实工况下为客户进行测试和新品开发。

强大的微电子技术是网络、人工智能、电动车和5G可用性的扩展方面最重要的关键技术之一。越来越多的半导体和显示器制造商正在加大研发力度和扩大产能。而QLED和微芯片的开发和生产要在达到适当微粒洁净度级别的无尘室中进行。因为无论多小的污染物,都能破坏智能手机等设备的电路。这就要求在无尘室中使用的耐磨部件必须经过相关认证。
自2001年以来,igus新增了由高耐磨工程塑料制成的e-skin和E6供能拖链系列。它们是专为无尘室设计的,并已通过Fraunhofer TESTED DEVICE®标准认证。igus无尘室技术的行业经理Peter Mattonet表示:“半导体行业增长态势依然强劲,对运动塑料的需求潜力也非常巨大。” 仅在今年,igus就推出了四款适用于无尘室的新品。其中,模块化的扁平型单腔拖链e-skin flat,更易于从外部打开并进行填充,并拥有可单独连接的电缆室;新型的e-skin SKS20,则非常适用于狭小安装空间内的短行程应用。
igus拖链系统的开发主管Andreas Hermey表示:“Fraunhofer IPA现为我们专门建造了一个无尘实验室,这有助于加快我们的开发速度。” 这个全新的无尘实验室是占地3,800平方米的igus科隆测试实验室的一部分,将用于所有igus产品,如拖链、电缆、直线轴承、机器人套件和滑动轴承。
符合ISO 14644-14的无尘室测试,为客户快速开发产品
就开发创新的无尘室产品,igus已与Fraunhofer IPH合作了17年。Hermey表示:“经过多年合作,我们已经非常默契,期待与Fraunhofer IPA的专家们一起开发更多的无尘室项目。” 在新的无尘实验室里,igus可以根据ISO Class 14644-14标准对其运动塑料产品进行测试。世界公认的国际标准化组织(ISO)对不同等级的无尘室做了明确规定和要求,包括允许的空气悬浮颗粒浓度。

Hermey表示:“在新的无尘实验室中,我们可以在真实工况下进行长期的产品测试,这有助于缩短产品优化时间,也便于直接为客户进行定制化测试。” 为了符合ISO 1级标准,开发人员在进入实验室主室之前必须在更衣室穿上净化服。 实验室主室包含两个进行无尘室测试的层流箱。在进行较大的测试时,两个箱体可以相互连接。为了满足无尘室的要求,适当的空气过滤和处理系统也是必不可少的。从长期来看,这将是一项非常划算的投资。