滑动轴承的密封可以有哪些方式?
Sebastian | 24 4 月, 2020
问题:只要使用iglidur自润滑塑料轴承,是不是任何情况都不用加润滑油?
不是。润滑剂不仅增加成本、需要维护,运行时会黏进大量砂石颗粒加速磨损,但易格斯并不建议您在极其脏污的环境下放弃润滑剂,或者,考虑一下增加密封?
一般滑动轴承对沙尘的敏感度会远低于滚珠轴承,但如果砂石尘土太多,也会对运动副产生一些影响。我们平常可能司空见惯了轴与轴承的间隙中充满脏污,比如农机和建筑机械,但其实这些细小的颗粒对机器寿命有着极大的影响。
如何有效隔绝脏污?
传统的方式还是润滑,润滑剂越多就效果越明显,润滑脂从轴承的端面涌出,形成一道密封环。这个密封环是有效的,只不过必须要重润滑剂,所以得持续高频率添加润滑剂,如果没有仔细维护、添加润滑剂,磨损还是会特别严重。
所以,我们也得提一提常用的密封方式
0 型圈
成本低,我总结了以下9种不同设计,密封效果不错。缺点:公差必须相对紧些。
唇形密封圈
成本要看产品规格,当然总得来说不高。缺点:非常敏感,需要少许润滑剂,轴和轴承之间的间隙要尽可能小。

图1 密封圈设计形式
毛毡
毛毡可不仅仅能用来做帽子和鞋子,有很多公司专门研发技术型毛毡,主要用于绝缘材料(比如汽车行业)和过滤器,品质也千差万别。
以前,毛毡也被广泛用于密封,甚至像沃尔沃和宝沃发动机的曲轴轴承也用。走遍全球,我发现了很多在农机行业用毛毡做密封的案例,一部分是很古老的设计,另一部分是在一些新式的机械中。所以毛毡是不是能重新回到我们的视野来?
为此,我决定在我们实验室进行一项测试。首先我们把一个底盘部件放在沙里面运行,设计砂石颗粒只能从径向入侵轴承,为了做进去一个毛毡环(大概2mm厚度),我们在轴承里面镗了个1mm深的凹槽。

图 2. 轴承完全浸在沙中
为了保证毛毡环在装配时不会脱落,我们用了一些胶水(当然带背胶的毛毡也可行的),毛毡使用起来非常灵活。

图 3. 轴承(不带毛毡环)和65000次循环测试之后的轴

图 4. 轴承(带毛毡环)和90000次循环测试之后的轴
图片明显说明了毛毡的密封作用,不带毛毡环的不仅轴有磨损痕迹,轴承在内壁和法兰端面上也都有。而有毛毡密封的,磨损就小得多了。我们为此研发了SG03 滑动轴承
iglidur SG03 带毛毡的滑动轴承
SG03毛毡密封能有效防止脏污和灰尘进入轴承工作面,从而保护轴承本身和轴免受磨损和早期故障。
图 5. 2020新产品:iglidur SG03——带毛毡的滑动轴承
(点击图片可转到产品页面)
iglidur®滑动轴承通常对污垢和灰尘是不敏感的,无润滑,干运行,因此灰尘并不会在轴承工作面上停留很长时间。
然而,在污垢负荷很高的应用,例如建筑机械或农业设备中,这是不够的。在这些情况下,经常性加润滑脂通常是一种将灰尘从轴承点压出的方法。
用iglidur®SG03轴承,无需润滑也能可靠地防止灰尘和污垢进入轴承。 由于无需额外的润滑,复杂的润滑槽 和加油孔设计,您可以节省时间和成本,也可以将iglidur®滑动轴承材料自润滑的优势发挥到最大。