关键词:

Xiros滚珠轴承

Xiors

汽车内饰

在汽车内饰中使用工程塑料滚珠轴承有哪些优势?

Ethen Liang | August 19, 2021

内饰的开发对于设计者和工程师来说是一个大的挑战。仅仅几秒钟之内,它创造了第一直觉。在我们坐上椅子之前,我们先伸手去触碰方向盘。紧接着,我们检查座椅扶手,触碰车窗调节按钮…

继续阅读……

易格斯自润滑免维护轴承

我什么时候应该更换滚珠轴承?

Daniel Chen | August 13, 2021

当以下情况出现时,需要更换滚珠轴承:由磨损引起的轴承游隙已达到不可接受的水平,例如,当轴“下垂”时…

继续阅读……

xiros定制滚珠轴承

多种规格的滚珠轴承–igus®提供了无限的可能性

Daniel Chen | June 24, 2021

滚珠轴承有多种不同的外形。无论是深沟球轴承,带法兰的滚珠轴承还是调心滚珠轴承:标准目录里列出了这些轴承的各种材料,设计以及尺寸。但是定制方案呢?定制的滚珠轴承对igus并不陌生…

继续阅读……

如何延长滚珠轴承的使用寿命?

Daniel Chen | April 1, 2021

来自许多来源的异物会污染润滑剂。例如,少量的灰尘,污垢或沉积物污染油膜后增加了轴承磨损的程度。机器的运行受损或机器停止运转提高了大量成本。就杂质的参数而言,尺寸、浓度和硬度的任何增加都会影响轴承的磨损。

继续阅读……

金属滚珠轴承VSxiros轴承

金属滚珠轴承不好用的地方:聚合物滚珠轴承的机会?

Daniel Chen | March 4, 2021

金属滚珠轴承已成为机械和工厂生产中不可缺少的部分。但是,在某些领域中,传统的金属滚珠轴承使用有局限,例如食品工业和医疗技术。在那里,卫生因素起着重要的作用,因此不可使用润滑油。这是塑料滚珠轴承引起人们关注的地方,来自科隆的运动塑料专家igus制造出了:高性能聚合物滚珠轴承。它们绝对免润滑,无卫生风险…

继续阅读……

金属滚珠材质

滚珠轴承的滚珠用什么材料制成?

Daniel Chen | February 26, 2021

滚珠轴承的材料千差万别,主要是在环形材料上大不相同。环材料的选择可以确保保持架,内圈和外圈在系统中的有序结合。当应用涉及加热或冷却轴承时,这一点尤其重要。而滚动体的运行性能始终保持良好也是很重要的,下面列出了与环材料相配合的最常见的滚动体材料…

继续阅读……

跳动辊

如何减轻薄膜偏转中跳动辊的重量?

Ahren Xia | February 3, 2021

重量一直是工程师比较关注的地方。如何消除不必要的重量并减少所需的驱动力?或者简单地说,如何减轻系统的重量?这项工作通常并不容易,需要做出一些妥协或使用昂贵的特殊材料或技术……

继续阅读……