标签: 齿轮

齿轮是什么?

Dirk Zacharias | July 12, 2019

大体来讲,齿轮是带有规则齿槽(锯齿)的圆盘,它可以绕整个圆周运动。 它用于将(动力)力传递给另一个齿轮或链条。 两个或多个齿轮组合在一起形成 一个齿轮箱。 在相同的半径下,车轮以相同的力 相互作用。 如果齿轮的半径不同,作用扭矩也会 不同。 这种效应是为了更好地 利用驱动力。 齿轮类型 正齿轮 正齿轮又称筒形砂轮,是齿轮中 最常见的一种。 齿位于圆柱盘的 圆周上。 对于由组合产生的正齿轮,正齿轮的轴必须平行于对应的轴。 以下齿轮装置是可能的: 轴向平行齿轮 斜齿轮 各种弯曲的齿轮装置 双螺旋齿轮装置:舌榫式& 人字齿轮装置 齿条 齿条是带有 锯齿的线性机械元件。 间隙空间受杆的长度限制, 这就是在使用 齿条时通常会发生往复运动的原因。 与正齿轮一起,这种组合 被称为齿条齿轮。 几个齿条可以串在一起形成齿条轨道或 齿轮轨道。 椭圆齿轮 椭圆齿轮由非圆齿轮组成,传输不均匀。虽然齿轮传输通常由圆形齿轮组成,但如前所述,椭圆齿轮是非圆齿轮。 当一个常规的齿轮转动时,所连接的齿轮会均匀转动。 对于椭圆齿轮来说,相关齿轮之间必须相同,以便考虑恒定的中心距离。 在一个椭圆齿轮和正齿轮的组合中, 齿轮必须安装在可移动的摆动轴上,或者在传输的过程中要通过连接两个齿轮的链条或齿带运转。 应用实例 自行车链条传动 织布机 锥齿轮 锥齿轮的各个轴线通常是彼此呈 90°角相交。通过两个耦合锥齿轮,齿尖 会聚。 齿侧表面位于一个截锥上, 大部分齿向齿面直线运动。 在准双曲面齿轮中它们 是弯曲的,同时通常对应于 八面体的齿高剖面。 蜗轮和 螺钉 蜗杆齿轮由螺旋蜗杆 和蜗轮组成。螺钉上的齿形类似于 螺纹,在这根螺纹上,齿像在 […]

继续阅读……

齿轮是如何运作的?

Dirk Zacharias | July 12, 2019

简单地说,齿轮就是一个轮子,其外缘部分 有锯齿状的突起。两个齿形和 齿隙相同的齿轮可以互相啮合,从而把动力从一个齿轮传递到 另一个齿轮上。 相同齿形的齿轮可以有 不同的尺寸。 两个互锁齿轮,在一轮旋转中,第一个齿轮压住第二个齿轮的齿,这样第一个齿轮也能旋转起来。 在这种情况下,第二个齿轮的运动方向与第一个齿轮相反。 该技术用于通过齿轮将驱动轴的动力传递给第二齿轮及其轴。 这 被称为齿轮传动装置。 或者,驱动力可以以扭矩和速度的形式传递给 另一个齿轮,例如也可以通过链条(例如 自行车)。 扭矩和速度可以在齿轮副中改变。 为此,只能 组合不同尺寸和齿数的齿轮。 齿轮传动装置是使用最广泛也最常用的传动类型。    3D打印在齿轮制造中的优势 与注塑或铣削相比,3D打印工艺在齿轮生产中的优势在于能够对齿形进行优化建模。因此,可以改善齿形,使联锁更平,从而产生更好的压力分布。这是一个很大的优势,同时,相比传统的制造工艺也延长了齿轮的使用寿命。 如果使用耐磨塑料,耐久性将得到进一步优化。 您想计算3D打印齿轮的使用寿命吗?我们的使用寿命计算器将帮助您进行计算。 点击此处使用寿命计算器 您是否需要齿轮,但还没有CAD文件?在我们的齿轮配置器中,您可以创建文件,然后在我们的3D打印服务中进行订购。 转到齿轮配置器 这里前往我们的3D打印服务 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

易格斯是否提供用于驱动回转环的齿轮或齿带?

Lars Butenschön | July 9, 2019

目前并非这种用途。 然而,通常可通过我们的3D打印服务获得由iglidur材料制成的齿轮。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……