标签: 描述 齿轮

齿轮是什么?

Dirk Zacharias | July 12, 2019

大体来讲,齿轮是带有规则齿槽(锯齿)的圆盘,它可以绕整个圆周运动。 它用于将(动力)力传递给另一个齿轮或链条。 两个或多个齿轮组合在一起形成 一个齿轮箱。 在相同的半径下,车轮以相同的力 相互作用。 如果齿轮的半径不同,作用扭矩也会 不同。 这种效应是为了更好地 利用驱动力。 齿轮类型 正齿轮 正齿轮又称筒形砂轮,是齿轮中 最常见的一种。 齿位于圆柱盘的 圆周上。 对于由组合产生的正齿轮,正齿轮的轴必须平行于对应的轴。 以下齿轮装置是可能的: 轴向平行齿轮 斜齿轮 各种弯曲的齿轮装置 双螺旋齿轮装置:舌榫式& 人字齿轮装置 齿条 齿条是带有 锯齿的线性机械元件。 间隙空间受杆的长度限制, 这就是在使用 齿条时通常会发生往复运动的原因。 与正齿轮一起,这种组合 被称为齿条齿轮。 几个齿条可以串在一起形成齿条轨道或 齿轮轨道。 椭圆齿轮 椭圆齿轮由非圆齿轮组成,传输不均匀。虽然齿轮传输通常由圆形齿轮组成,但如前所述,椭圆齿轮是非圆齿轮。 当一个常规的齿轮转动时,所连接的齿轮会均匀转动。 对于椭圆齿轮来说,相关齿轮之间必须相同,以便考虑恒定的中心距离。 在一个椭圆齿轮和正齿轮的组合中, 齿轮必须安装在可移动的摆动轴上,或者在传输的过程中要通过连接两个齿轮的链条或齿带运转。 应用实例 自行车链条传动 织布机 锥齿轮 锥齿轮的各个轴线通常是彼此呈 90°角相交。通过两个耦合锥齿轮,齿尖 会聚。 齿侧表面位于一个截锥上, 大部分齿向齿面直线运动。 在准双曲面齿轮中它们 是弯曲的,同时通常对应于 八面体的齿高剖面。 蜗轮和 螺钉 蜗杆齿轮由螺旋蜗杆 和蜗轮组成。螺钉上的齿形类似于 螺纹,在这根螺纹上,齿像在 […]

继续阅读……